请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 工具/软件:WEBENCH设计工具
亲爱的先生。
我将`m 输入电压=12V 的 tps62160来提供输出电压=1.2V。
在数据表中、我读出:标称 f (SW)=2.25MHz、最小 t (ON)=80ns。 但是、如果我们计算(大约)需要 t (on)= t (SW)* Vout/Vin = 444*1.2/12 = 44ns。
n`t 参数的 WEBENCH 给出了 f (SW)=1.54MHz (低于标称值)、但我在数据表中找不到有关 SW 频率变化的任何信息。
转换器结构、正如数据表中描述的那样、不允许如此高的输入电压/输出电压速率(下降10倍)、但是典型电路和 WEBENCH 显示"一切正常"。
您能否澄清、转换器如何实际工作(以适应参数最小 t (on)=80ns),或推荐任何描述此内容的文档?
谢谢