This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62160:高输入电压/输出电压速率下的开关频率

Guru**** 2383330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873386/webench-tools-tps62160-switching-frequency-at-high-vin-vout-rate

器件型号:TPS62160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

亲爱的先生。  

我将`m 输入电压=12V 的 tps62160来提供输出电压=1.2V。

在数据表中、我读出:标称 f (SW)=2.25MHz、最小 t (ON)=80ns。 但是、如果我们计算(大约)需要 t (on)= t (SW)* Vout/Vin = 444*1.2/12 = 44ns。

n`t 参数的 WEBENCH 给出了 f (SW)=1.54MHz (低于标称值)、但我在数据表中找不到有关 SW 频率变化的任何信息。

转换器结构、正如数据表中描述的那样、不允许如此高的输入电压/输出电压速率(下降10倍)、但是典型电路和 WEBENCH 显示"一切正常"。

您能否澄清、转换器如何实际工作(以适应参数最小 t (on)=80ns),或推荐任何描述此内容的文档?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    对于低输出电压、导通时间增加到等式3中计算的值以上。  这会导致开关频率降低。  此处对所有内容进行了说明:

    www.ti.com/.../slyt646.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这足以让我安心。

    伊凡。