This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:损坏问题

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899427/uln2003a-damage-issue

器件型号:ULN2003A

大家好、

我的客户使用 ULN2003ADR 来驱动 PLC DO 应用的继电器、他们收到了从终端客户处退回的故障单元、TI FA 报告的根本原因始终是 EIPD、尽管故障率很低、每年只有几个故障单元。 因此、客户询问任何可提高系统稳健性的电路建议、下面是客户的电路。  

添加一些信息、DO 有两种类型的模块、继电器和 MOSFET。 故障单元几乎来自继电器类型模块。 关于+24V1电源轨、客户还 放置了 TVS、线路滤波器、XY 电容器来滤除其他意外噪声或功耗。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    欢迎使用 E2E!

    这看起来像是 ULN2003器件的典型应用、我没有看到任何电路问题。 我对 ULN2003的输出确实有几个问题。

    继电器的通道中有多少电流?

    是否同时使用了所有通道?

    通道的占空比是多少? (即、启用时、它们是否具有 PWM 信号或保持常开、100%占空比?)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您检查客户的电路和应用、请在下面查找客户的回复并提供您的意见。

    继电器的通道中有多少电流?

    [客户]继电器线圈的电阻约为5.2KΩ Ω、单通道的电流为4.52mA

    是否同时使用了所有通道?

    [客户]是的,这是可能的,取决于客户的应用程序

    通道的占空比是多少? (即、启用时、它们是否具有 PWM 信号或保持常开、100%占空比?)

    [客户]继电器输出的最大频率限制为1Hz、即传输下一个状态的最快响应时间为0.5s。 存在100%占空比

    周期情况,也取决于客户的应用程序。

    此外、客户提出的一个问题是、想要知道 E 引脚(连接到接地)是否会经历较大的接地弹跳、从而通过内部二极管损坏输入侧?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在应用中、ULN2003不会因配置或由线圈拉动的任何负载电流而受到电气应力。 电路方面、据我所知、没有任何东西可以进一步提高系统这一部分的稳健性。 话虽如此、如果任何东西超过器件的绝对最大电气规格、可能会有其他总体系统事件损坏器件。 您提到的一点是接地弹跳、这将是 PCB 接地平面上的系统事件、可能会导致这种情况、但这将是 ULN2003电路实现的外部情况。 由于事件的性质似乎是随机的、并且每年仅以几个单位发生、因此无法进一步解决此问题、除非客户在事件发生时有示波器截图、表明电路发出的关键信号过应力器件(即 输入、输出、VCC、GND)。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的建议。

    陈文森