大家好、
我的客户使用 ULN2003ADR 来驱动 PLC DO 应用的继电器、他们收到了从终端客户处退回的故障单元、TI FA 报告的根本原因始终是 EIPD、尽管故障率很低、每年只有几个故障单元。 因此、客户询问任何可提高系统稳健性的电路建议、下面是客户的电路。
添加一些信息、DO 有两种类型的模块、继电器和 MOSFET。 故障单元几乎来自继电器类型模块。 关于+24V1电源轨、客户还 放置了 TVS、线路滤波器、XY 电容器来滤除其他意外噪声或功耗。
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 ULN2003ADR 来驱动 PLC DO 应用的继电器、他们收到了从终端客户处退回的故障单元、TI FA 报告的根本原因始终是 EIPD、尽管故障率很低、每年只有几个故障单元。 因此、客户询问任何可提高系统稳健性的电路建议、下面是客户的电路。
添加一些信息、DO 有两种类型的模块、继电器和 MOSFET。 故障单元几乎来自继电器类型模块。 关于+24V1电源轨、客户还 放置了 TVS、线路滤波器、XY 电容器来滤除其他意外噪声或功耗。
非常感谢。
陈文森
尊敬的 Andy:
非常感谢您检查客户的电路和应用、请在下面查找客户的回复并提供您的意见。
继电器的通道中有多少电流?
[客户]继电器线圈的电阻约为5.2KΩ Ω、单通道的电流为4.52mA
是否同时使用了所有通道?
[客户]是的,这是可能的,取决于客户的应用程序
通道的占空比是多少? (即、启用时、它们是否具有 PWM 信号或保持常开、100%占空比?)
[客户]继电器输出的最大频率限制为1Hz、即传输下一个状态的最快响应时间为0.5s。 存在100%占空比
周期情况,也取决于客户的应用程序。
此外、客户提出的一个问题是、想要知道 E 引脚(连接到接地)是否会经历较大的接地弹跳、从而通过内部二极管损坏输入侧?
非常感谢。
陈文森
尊敬的 Vincent:
在应用中、ULN2003不会因配置或由线圈拉动的任何负载电流而受到电气应力。 电路方面、据我所知、没有任何东西可以进一步提高系统这一部分的稳健性。 话虽如此、如果任何东西超过器件的绝对最大电气规格、可能会有其他总体系统事件损坏器件。 您提到的一点是接地弹跳、这将是 PCB 接地平面上的系统事件、可能会导致这种情况、但这将是 ULN2003电路实现的外部情况。 由于事件的性质似乎是随机的、并且每年仅以几个单位发生、因此无法进一步解决此问题、除非客户在事件发生时有示波器截图、表明电路发出的关键信号过应力器件(即 输入、输出、VCC、GND)。
此致、
Andy Robles