This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LMR16006过压故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900369/lmr16006-lmr16006-over-voltage-fault

器件型号:LMR16006

尊敬的团队:

客户使用 LMR16006、原理图如下、当 BATT 电压>32V 时、LMR16006在通电时失败、VIN=Vout。 当客户将输出电容增加到30uF 时、BATT>40V 时将发生故障。 客户必须使用1uF 作为 Cin、因此您对此问题是否有任何建议?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    必须在靠近 VIN 引脚和 D5 GND 的位置放置1uF 100V 陶瓷电容器、这对于 PCB 布局非常重要。

    C3应该为10uF 或更大  的25V 或35V 电容器、16V 额定值对于12V 输出来说太低。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 在客户设计中、Cin 为1uF 100V、C3更改为50V 20uF(10uF+10uF)。 测试结果表明、当 VBAT 达到40V 时、IC 正常工作。 但是、当 VBAT 为50V 时、IC 会在上电3次时发生故障。 故障现象与之前不同、输出电压将变为0V。

    您愿意提供一些建议吗?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    在测试期间、12V 输出的负载电流如何?

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    B R
    Andy