请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006 尊敬的团队:
客户使用 LMR16006、原理图如下、当 BATT 电压>32V 时、LMR16006在通电时失败、VIN=Vout。 当客户将输出电容增加到30uF 时、BATT>40V 时将发生故障。 客户必须使用1uF 作为 Cin、因此您对此问题是否有任何建议?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.