This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:从 OV 恢复到栅极驱动器输出的延迟时间

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899431/tps24742-delay-time-from-ov-recovery-to-gate-driver-output

器件型号:TPS24742

你(们)好

客户想知道从 OV 恢复到热插拔 Get 驱动程序在 TPS24742上启动的延迟时间。

可以发表评论吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    客户是否想知道 TPS24742的栅极在过压事件后再次开始斜升的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen,

    是的、此数据对于  优先级多路复用设计很有帮助。  

    顺便说一下、  

    我们在热插拔+ORing 设计中发现,热插拔关闭时、续流电流的中间点可能会降低。

    如果中点低于0V、 热插拔在正常重启之前会出现几次毛刺脉冲。

    对吗? 在中点添加肖特基二极管以钳制负电压 会有所帮助?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

      几微秒内发生过压事件后、TPS24742的栅极开始斜升。  栅极至斜坡所需的实际时间将取决于电流限制和功率限制环路。

    当热插拔和 ORing FET (串联)都关闭时、路径中将没有电流。 您能否更详细地解释您的问题,或许可以用图形表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户使用以下电路、热插拔和 ORing。

    当通过控制信号进行热流式换向时、续流电流仍将流经 OringFET 的体二极管、并可能导致中点低于零。 客户已输入 D2进行钳位、但仍然可以看到较小的负电压。  

    从 OV 恢复到热插拔电路的延迟时间如何准备好发送栅极驱动器信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    当热插拔 FET 关断且体二极管背对背连接时、我看不到从 Vin 到 Vout 或从 Vout 到 Vin 的任何电流路径。

    很抱歉、我无法获得续流电流的路径。 您能帮助我了解续流电流的路径吗?

    如果输出路径中存在电感、则电感会在快速跳变事件期间在 Vout 处产生-ve 电压、这就是肖特基二极管放置在输出端的原因(用于钳制输出端的-ve 电压)。