This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:关于 PWM 调光频率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891464/tps92515-about-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92515

您好!

客户正在寻找符合以下规格的 LED 驱动器:
・Vin=24V
・Vout (VF)≒10V
・μ V Iout (ILED 最大值)= 2A
・μ A PWM 调光
・目标调光频率≒60kHz

在该背景下、
我介绍了 TPS92515。
但是、数据表中描述了以下内容。
此器件是否允许60kHz PWM 运行?
如果我们允许最小占空比问题、
请告诉我可以驱动的最大频率。



此致、
Yusuke