请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 您好!
客户正在寻找符合以下规格的 LED 驱动器:
・Vin=24V
・Vout (VF)≒10V
・μ V Iout (ILED 最大值)= 2A
・μ A PWM 调光
・目标调光频率≒60kHz
在该背景下、
我介绍了 TPS92515。
但是、数据表中描述了以下内容。
此器件是否允许60kHz PWM 运行?
如果我们允许最小占空比问题、
请告诉我可以驱动的最大频率。