This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:4.7uF COUT 使输出电压不稳定

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887270/lm27761-4-7uf-cout-makes-output-voltage-unstable

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM2776

大家好、

我的客户使用 LM27761、发现其输出在 Cout=4.7uF 时不稳定、而在 Cout=2.2uF 时输出正常。 您能否帮助解释当 Cout=4.7uF 时 LDO 不稳定的原因? 最好使用一些公式。 谢谢!

下面是它们的原理图。

c1=1uF、c3=4.7uF、c4=4.7uF、测试结果 chZ2@输出电压

c1=1uF、c3=4.7uF、c4=2.2uF、测试结果 chZ2@输出电压

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    有时、更改输出电容器需要更改飞跨电容器和/或输入电容器、以确保稳定的电路性能。 请查看 LM2776数据表的电容器选择部分。

    您是否检查了两个电容器的有效电容? 您能否提供您正在使用的两个输出电容器的 P/N?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我将提供该信息。 除此之外、您还知道我可以用来决定 LDO Cout 以使其保持稳定的任何公式吗? 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    遗憾的是、我找不到任何为该器件提供输出计算的文档。 不管怎样、 您是否可以尝试在 C4上使用2 x 2.2uF (与您使用的电容器相同、输出电压稳定)?

    请分享您在 C4上使用的2.2uF 和4.7uF 输出电容器的 P/N。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    请参阅下面的直流偏置曲线。

    0402封装

    对于2.2uF 电容器、它们没有曲线。

    谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您提供信息。

     您是否可以尝试在 C4上使用2 x 2.2uF (与您使用的电容器相同、输出电压稳定)? LDO 输出端的纹波电压是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    是否对请求的数据进行了更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我将关闭此主题、如果您有进一步的问题、您可以通过 TI 向我发送电子邮件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回复! 当客户提供任何其他反馈时、我会跟您联系。

    -文豪