请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS612592 主题中讨论的其他器件:TPS61253A、
大家好、
我的客户 有一个项目原始设计使用 TP61253A、他们希望将输出更改为5.2V。
下面有两个问题
1. 他们想要迁移到 TPS612592、所以他们询问是否可以直接将 TPS61253A 替换到 TPS612592?
根据我的假设,它可以替代 P2P,但对于 TPS61253A,如果需要相同的功能,只需将输出更改为5.2V,P2P 解决方案应该是 TPS612592A (A 版本),但 TPS612592A 似乎尚未 RTM
2.有 TPS612592和 TPS612592A,这两款器件有何不同?
根据我的检查,它们几乎是 P2P,但有一个引脚功能不同,引脚 C3,详细信息如下所示。
非-A 版本
A 版本
请帮我检查以上两个问题的评论,谢谢!