This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS612592:解决方案咨询

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS612592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900624/tps612592-solution-ask

器件型号:TPS612592
主题中讨论的其他器件:TPS61253A

大家好、

我的客户 有一个项目原始设计使用 TP61253A、他们希望将输出更改为5.2V。  

下面有两个问题

1. 他们想要迁移到 TPS612592、所以他们询问是否可以直接将 TPS61253A 替换到 TPS612592?

根据我的假设,它可以替代 P2P,但对于 TPS61253A,如果需要相同的功能,只需将输出更改为5.2V,P2P 解决方案应该是 TPS612592A (A 版本),但 TPS612592A 似乎尚未 RTM  

2.有 TPS612592和 TPS612592A,这两款器件有何不同?

根据我的检查,它们几乎是 P2P,但有一个引脚功能不同,引脚 C3,详细信息如下所示。

非-A 版本

A 版本

 请帮我检查以上两个问题的评论,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请查看我的以下回复:

    1.是的。 TI.com 尚未提供 TPS612592A。 TPS612592与 TPS612592A 引脚对引脚兼容、但其开关电流限制规格略低。 工作输入电压范围为2.65V 至4.85V。

    2. C3引脚模式和 BP 引脚功能与您所说的不同。  

    您可以向我发送一封电子邮件、详细讨论此案例。