您好!
我对该器件的输出功率有疑问、因为我在数据表中发现有争议的信息。
在第8.5点电气特性下、它显示:VSYS (min)= 3.5至3.65V
在第9.4.4 REG03点下、显示:SYS_MIN =3.0至3.7V
已表示电路原理图第1页:SYS = 3.5至4.5V
那么、我需要哪一个值呢?
我是否可以将 SYS_OUT 设置为固定值(最大3.5V)?
我想将充电器与锂离子电池(2.8 -4.2V)结合使用。 我的系统在2.3-3.6V 的电压下运行、消耗的电流最大为100mA。
我是否需要像 TPS6273这样的额外降压转换器来运行该系统?
如果否:
在 BQ25896的所有工作模式下、3.0V 至3.5V 时必须有一个固定输出。
如果是:
是否可以 在连接5-14V 电源适配器的情况下使用 BQ25896为电池充电、并结合 TPS6273降压转换器使用 BQ25896电源路径管理为系统供电。 如果未连接电源适配器、则仅使用 TPS6273将电池电压从3.1-4.2V 直接转换为3.0V 输出、以便直接为系统供电。 为此、我希望通过在降压转换器上连续使用电源路径管理和降压转换器为系统供电、从而提高轻负载电源的效率。
期待收到您的回复。
大家好
弗洛里安·梅耶勒