This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:系统的电源路径管理或电池电源输出功率?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873267/bq25896-output-power-for-system-from-power-path-management-or-battery-supply

器件型号:BQ25896

您好!

我对该器件的输出功率有疑问、因为我在数据表中发现有争议的信息。

在第8.5点电气特性下、它显示:VSYS (min)= 3.5至3.65V
在第9.4.4 REG03点下、显示:SYS_MIN =3.0至3.7V
已表示电路原理图第1页:SYS = 3.5至4.5V

那么、我需要哪一个值呢?
我是否可以将 SYS_OUT 设置为固定值(最大3.5V)?

我想将充电器与锂离子电池(2.8 -4.2V)结合使用。 我的系统在2.3-3.6V 的电压下运行、消耗的电流最大为100mA。


我是否需要像 TPS6273这样的额外降压转换器来运行该系统?

如果否:
在 BQ25896的所有工作模式下、3.0V 至3.5V 时必须有一个固定输出。

如果是:

是否可以 在连接5-14V 电源适配器的情况下使用 BQ25896为电池充电、并结合 TPS6273降压转换器使用 BQ25896电源路径管理为系统供电。 如果未连接电源适配器、则仅使用 TPS6273将电池电压从3.1-4.2V 直接转换为3.0V 输出、以便直接为系统供电。 为此、我希望通过在降压转换器上连续使用电源路径管理和降压转换器为系统供电、从而提高轻负载电源的效率。

期待收到您的回复。

大家好
弗洛里安·梅耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    MINSYS 范围可由用户在3.0V - 3.7V 之间选择。  这是电池低于该电压时 SYS 上的电压。  一旦电池电压升至该电压以上、SYS 基本上跟随电池直至 VBATREG +几毫伏。  如果您的系统最大电压为3.6V、并且您的电池充电至4.2V、则您将需要一个遵循 SYS 的降压转换器。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。

    I θ`m 仍然有点混淆、将 SYS-Voltage 设置为绝对固定值的寄存器是什么以及它的范围是多少。

    大家好

    弗洛里安·梅耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    没有固定的 SYS 电压、因为它在充电时跟随电池。  您只能在电池低于 V (MINSYS)时设置 MINSYS。

    V (BAT)>VSYS (最小值)-充电被禁用- V (SYS)=V (BAT)+50mV 典型值

    V (BAT)<VSYS(MIN) - charge disabled - V(SYS)=V(SYSMIN)+150mV typical

    V (BAT)>VSYS (最小值)-充电被启用- V (SYS)=V (BAT)+70mV 最大值

    V (BAT)<VSYS(MIN) - charge enabled - V(SYS)=V(SYSMIN)+150mV typical

    此致、

    Jeff