This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:查找显示负载和电压效率曲线的详细数据表

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900120/tps55288-looking-for-detailed-data-sheet-showing-efficiency-curve-over-load-and-voltage

器件型号:TPS55288

预发布 TPS55288的详细数据表。  网络上的数据中没有真正备份97%的效率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Vin、Vo 和 IO 是什么?   我们可以通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    寻找效率曲线、而不仅仅是原始数字。  有时、这些类型的器件仅在一个工作点具有峰值效率、并且在该工作点之外下降到低于90%的效率。  初步数据表仅指定了一个效率为97%的工作点。  这是在降压模式还是升压模式下?  我还有点困惑、为什么降压桥臂需要两个外部 FET。  通常、内部 FET 设计会看到 FET 全部是内部或外部的、然后被称为控制器。  在特定配置中、我对工作参数感兴趣的是:

    9V 至30V 输入  

    各种用例中的可变输出电压(5V、9V、12v、18V)

    对于上述用例、电流为1.5A 至3A。

    您能否在9至30V 输入电压下、在1.5、2.0、2.5和3.0安培负载下为这四个电压输出提供效率数字?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于逻辑要求、降压 FET 是必须的。

    请检查随附的 ppt 以获取 eff 曲线。 没有 Vo=18V 数据。 但它介于 Vo=15V 和 Vo=20V 之间。 e2e.ti.com/.../400kHz_5F00_IPZ40N04S5L_2D00_4R8_5F00_nosnubber.pptx