预发布 TPS55288的详细数据表。 网络上的数据中没有真正备份97%的效率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海伦
寻找效率曲线、而不仅仅是原始数字。 有时、这些类型的器件仅在一个工作点具有峰值效率、并且在该工作点之外下降到低于90%的效率。 初步数据表仅指定了一个效率为97%的工作点。 这是在降压模式还是升压模式下? 我还有点困惑、为什么降压桥臂需要两个外部 FET。 通常、内部 FET 设计会看到 FET 全部是内部或外部的、然后被称为控制器。 在特定配置中、我对工作参数感兴趣的是:
9V 至30V 输入
各种用例中的可变输出电压(5V、9V、12v、18V)
对于上述用例、电流为1.5A 至3A。
您能否在9至30V 输入电压下、在1.5、2.0、2.5和3.0安培负载下为这四个电压输出提供效率数字?
非常感谢。
尊敬的先生:
由于逻辑要求、降压 FET 是必须的。
请检查随附的 ppt 以获取 eff 曲线。 没有 Vo=18V 数据。 但它介于 Vo=15V 和 Vo=20V 之间。 e2e.ti.com/.../400kHz_5F00_IPZ40N04S5L_2D00_4R8_5F00_nosnubber.pptx