请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 主题中讨论的其他器件: TPS2373
您好!
根据数据表、 PD Raccept 19~26.5Kohme、 Rreject >33K 或<15K、如果 R 介于15K~19K 或26.5K ~ 33K 之间、PSE 是否会向 PD 侧供电?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
+ 1个问题
TPS23880如何检测 PD 阻抗、原理是什么?
tps2373-4 PD 与 PSE TPS23880之间有一个 MOS 桥。 当 PSE 检测到 PD 电阻时、输出仅为大约10V。
MOS 没有导通。 寄生二极管首先导通。 二极管压降约为0.6V、因此总线路压降为~1.3V、TPS2373端子的电压降小于8.7V。 此压降是否会导致 PSE 芯片无法测量 PD 芯片的阻抗?
无论是否使用 MOS 桥、PD 芯片的检测电阻有多大差异、偏差是否会超过20%?
谢谢。