This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:PD 感应电阻器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890810/tps23880-pd-sense-resistor

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS2373

您好!

根据数据表、 PD Raccept 19~26.5Kohme、 Rreject >33K 或<15K、如果 R 介于15K~19K 或26.5K ~ 33K 之间、PSE 是否会向 PD 侧供电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    + 1个问题

    TPS23880如何检测 PD 阻抗、原理是什么?

    tps2373-4 PD 与 PSE TPS23880之间有一个 MOS 桥。 当 PSE 检测到 PD 电阻时、输出仅为大约10V。
    MOS 没有导通。 寄生二极管首先导通。 二极管压降约为0.6V、因此总线路压降为~1.3V、TPS2373端子的电压降小于8.7V。 此压降是否会导致 PSE 芯片无法测量 PD 芯片的阻抗?
    无论是否使用 MOS 桥、PD 芯片的检测电阻有多大差异、偏差是否会超过20%?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPS23880数据表以了解检测机制。 我正在与固件开发人员一起检查我们如何处理原始帖子中的电阻范围、并将尽快回复您。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾夕法尼亚州、

    我已通过电子邮件回复您、因此我将关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    一分钱