This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TP259573 OVP

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873189/tps2595-tp259573-ovp

器件型号:TPS2595

尊敬的先生:

我们知道通过2个电阻分压器设置 TPS259573 OCP、但如何计算它?

例如:如果需要3.8V 电压、如何使用 R1和 R2?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请参阅第8页的电气特性表启用/过压锁定阈值参数。

    您还可以使用 TPS2595产品文件夹中提供的 TPS2595设计计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以参阅数据表中的第8.3.2.1节、如下所示、了解如何设置过压锁定电压。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。