This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889603/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

我将非常仔细地测试高达380V 的直流情况、并始终显示 HV 值。

在我们拥有的所有6种情况下、每个电子表格计算都将 Ropp_rec 为负值。 除在一个位置进行计算外、公式中没有其他关系。 电子表格如何计算此值? 如果我们不需要最大功率关断、那么最好使用什么值?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    UCC28780 EVM 专为通用交流输入范围而设计、因此380VDC 输入与264Vac 输入的峰值交流电压不远。 我还想提一下、我们有一个来自 PFC 总线输入的 UCC28780参考设计:http://www.ti.com/tool/TIDA-010047

    此设计可能是您的好参考。

    您可以向我发送您的 UCC28780 Excel 计算器吗? 我可以看一看 Ropp 计算。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的指导。 我总是觉得您的暗示对我来说非常重要。

    请参见我们制造的6个案例中的一个案例的随附 XL。 所有这些都具有380V 输入、也是稳压 PFC 的输出。

    现在我们来到这里:我还想知道您对我 必须使用的输入值的观察结果,以便使 GaN 正确降额,获得 Cout 的正值。  除了 Ropp、Cout 可能为负值。

     我们在所有6个模块的设计计算中广泛使用了 SLUC644b 结果。 当然还有磁性元件。

    希望您能保持安全、并在家中坐着。

    Robin

    e2e.ti.com/.../6281.sluc664b_5F00_5V18xAMP_5F00_feb23_5F00_6.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我坚持认为还可以、我希望您也能保持安全。

    我没有注意到在 Excel 文件中选择的组件值有任何问题。 我还请一位具有 ACF 拓扑丰富经验的同事查看该文件。 如果他有任何疑虑、我会告诉你。

    我仍在研究 Ropp 或 Cout 根据特定输入变为负值的问题。 Excel 中用于计算 Ropp 和 Cout 的变量都应为正数、因此不应发生这种情况。 您是否能够共享 Excel 计算器的一个版本、在该版本中、您确实看到 Ropp 和 Cout 变为负值? 它将帮助我进行故障排除。

    此致、

    本·洛夫