This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS756:TPS75633KTTT

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900204/tps756-tps75633kttt

器件型号:TPS756

我有基本的疑问。 假设我使用 TPS75633KTTT 生成3.3V 的输出、并且2号输入引脚上的电压连接到4.2V (最大电压、充满电时)至2.8V (最小值)的电池。 此外、3.3V 电压还连接到许多有源 IC、其总电流为1.173A。您不能确定、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、输入电流(通过引脚2的电流)将始终大于输出电流(即1.173A)

另请注意、我的 EN 引脚连接到 IN 引脚。 因此、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、EN 电流的大小将是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、  

    TPS756的 UVLO 最大值为2.75V、这意味着对于2.8V 的输入电压、LDO 处于导通状态并处于压降状态。 在压降期间、LDO 的导通 FET 开关将打开、以允许电流从 Vin 流向 Vout。 您将同时有一些电流从 Vin 流向接地端、因此在电池电压从4.2V 降至2.8V 的过程中、输入电流将高于负载电流。  

    对于高于2V 的电压、EN 信号将打开器件、因此当输入电压降至其不再处于稳压状态时、EN 不会影响在压降下运行的 LDO。  

    此致、  
    Jason Song