请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS756 我有基本的疑问。 假设我使用 TPS75633KTTT 生成3.3V 的输出、并且2号输入引脚上的电压连接到4.2V (最大电压、充满电时)至2.8V (最小值)的电池。 此外、3.3V 电压还连接到许多有源 IC、其总电流为1.173A。您不能确定、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、输入电流(通过引脚2的电流)将始终大于输出电流(即1.173A)
另请注意、我的 EN 引脚连接到 IN 引脚。 因此、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、EN 电流的大小将是多少