请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5575 您好!
由于我们的数据库中没有高电流电感器的高(68uH 或47uH)值、我们计划通过增加 IP-p 将电感器值降低到33uH 至1.2A
根据计算结果、只需增加输出电容值。
我的问题是:
对效率或任何其他功能有任何影响吗?
我在下面进行了考虑。
输出电压:15V
输出纹波:100mV
输出电流:0.6A
fsw:260Khz
请澄清。