This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:输出电感器选择

Guru**** 2528870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890203/lm5575-output-inductor-selection

器件型号:LM5575

您好!

由于我们的数据库中没有高电流电感器的高(68uH 或47uH)值、我们计划通过增加 IP-p 将电感器值降低到33uH 至1.2A

 

根据计算结果、只需增加输出电容值。

 

我的问题是:

  

对效率或任何其他功能有任何影响吗?

 

我在下面进行了考虑。

 

输出电压:15V

输出纹波:100mV

输出电流:0.6A

fsw:260Khz

 

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为75V 时、您的电流纹波峰间值大约为1.2A。  

    操作明智、应该可以。 效率肯定会受到影响。  

    是否可以选择将2x33uH 串联?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief

    请在下面找到我们的设计详细信息。

    输入电压:18至32V

    输出电压:15V

    输出电流:0.6A,峰值1.5A 短时间(1ms)

    fsw:260Khz

    根据计算结果、建议的电感值大于68uH。 电感器时、我们的客户希望使用33uH 的电感器。

    如果我们使用2个串联的电感器、这是否正常?  

    谢谢、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用2个串联的电感器、尤其是当它是同一个电感器时、因此它将具有相同的饱和电流。  

    谢谢

    -Arief