This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069MM-2较低的重启时间问题

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869322/lm5069-lm5069mm-2-lower-restart-time-issue

器件型号:LM5069

您好、先生、

我们在 LM5069MM-2/NOPB 重新启动时间方面存在一些问题。

我们的配置:计时器= 1uF、Rpwr = 95.3K、Rsense = 4毫欧、Vin= 28V、栅极引脚串联电阻= 10欧姆

预期值:Trestart = 9.02 S;Tfault=47.06ms;插入= 0.8 S

在过载测试期间、观察到的重启时间仅为150ms

在短路测试期间、观察到的 Trestart 为25ms

由于重新启动时间较短、MOSFET 在关断时间较短的情况下导通、并且短路测试失败。

为什么在我们的测试条件下会出现较短的重启时间。

当 MOSFET 栅极引脚与 LM5069-2栅极引脚隔离时,观察到的重启时间根据设计计算结果(9秒)。 当 MOSFET 栅极连接到 LM5069时、会出现较低的重启时间问题。

请澄清上述几点、以及是否需要在栅极至 GND/源极之间添加任何电容器以解决该问题? (此处已解决 LM5069-1重启问题

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/507046?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5069%252525252520restart)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    请在下面详细说明您的陈述。

    '当 MOSFET 栅极引脚与 LM5069-2栅极引脚隔离时,观察到的重启时间根据设计计算结果(9秒)。 当 MOSFET 栅极连接 到 LM5069时、会出现较低的重启时间问题"

    我想、这是一个一直悬停的问题(e2e.ti.com/.../3113218 您是否已查看我们的建议以进行调试。 ?

    1. 联系您的 TI 销售团队、让现场工程师就在您的位置
    2. 将电路板发送到 TI 办公室。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    您能不能通过评论来解决这个问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请将我们所在地附近的现场工程师联系号码发送给我们、并在此处通过您的评论澄清问题的原因。

    '当 MOSFET 栅极引脚与 LM5069-2栅极引脚隔离时,观察到的重启时间根据设计计算结果(9秒)。 当 MOSFET 栅极连接 到 LM5069时、会出现较低的重启时间问题"

    当 MOSFET 栅极引脚和 LM5069栅极驱动引脚之间没有连接时、重新启动时间正确。 当 MOSFET 栅极引脚与 LM5069栅极驱动引脚连接时、会出现较低的重启时间问题。 为什么会发生这种情况?

    (测试结果图像2.jpg)中的 Vtimer_capacitor (绿色)&(测试结果图像1.jpg)中的 Vtimer_capacitor (黄色)和 Vgate (绿色)在过载测试期间观察到的波形(使用最后一个查询中提到的配置)附在此处。 从图中可以看出、观察到的重启时间不是根据计算值(9秒)计算得出的。 在 Tfault 期间、CTimer 充电至4V 后、它应放电至1.25V、而是突然放电至3.2V、并在过载测试期间和短路测试期间分别充电至4V 和160ms。 为什么会发生这种情况? 可以检查哪些内容来解决该问题?

    由于重新启动时间较短(MOSFET 的关断时间)、MOSFET 即使符合 SOA、也会发生故障。 我们仍将 MOSFET 功率限制值从190.6W 降低到44W、以避免 MOSFET 故障并在测试期间限制漏极电流、并观察到同样的较低重启时间问题。

    请提供溶解物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    如上所述、通过将电路配置与其他工作设计相匹配来检查电流下限、并检查您是否仍然看到重新启动时序不一致。

    上面的波形显示器件正在进入 POR 模式。 检查栅极关断期间器件接地是否弹跳。  

    同时、我将从我的角度进行检查。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我观察到类似的行为、并将继续测试以找出根本原因。 将在下周初更新。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    器件进入 POR 的原因之一是输出端缺少肖特基二极管。 请在 OUT 引脚和器件接地之间使用肖特基二极管(如 B330C-13-F)进行测试、并告知我们。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    是否有更新?

    BR、Rakesh