This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:电流限制设置随温度的变化而变化

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900064/tps25924-current-limiting-setting-vary-over-temperature

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TPS25921A

大家好、  

我的客户创建了一个设置、用于测试 TPS259241和 TPS25921A 在温度范围内的电流限制。 使用 TPS259241和 TPS25921A 电子保险丝以及数据表电路配置。 设置为2.5A 的 TPS259241电流限制会随温度的变化而发生很大变化。 而 TPS25921A 不存在这种行为

您能否解释原因或提出改进建议?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    数据表中指定的电流限制在温度、 工艺和电压范围内有保证。

    您能否分享客户原理图和有关测试 设置的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回答。

    我的客户提供了以下信息:

    温度通过粘附到封装顶部的热电偶进行测量。 在电流限制期间、两者的温度快速上升至100-110C

    电压为5.8V、他 使用电子负载来改变电流、并使用实验室电源为电压源供电。 该电路直接取自我们的数据表。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    不建议使用电子负载来测试电子保险丝电流限制功能。 始终使用电阻负载来评估电子保险丝器件。

    • 对于电阻负载、输出工作点将由电流限制工作模式下的电子保险丝决定。 在有源负载(e-load)的情况下、输出电压和电流将由电流限制模式下的 e-load 特性和 eFuse 特性决定。 因此、负载电流不能受电子保险丝设定电流限制的限制。 您将观察到与电流限制值不同的电流。

    •  备选说明:当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 当电子 CC 负载超过电子保险丝器件的设定电流限值时、电子负载会尝试下拉输出电压并改变除电流限值以外的工作电流。