请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25924 主题中讨论的其他器件:TPS25921A
大家好、
我的客户创建了一个设置、用于测试 TPS259241和 TPS25921A 在温度范围内的电流限制。 使用 TPS259241和 TPS25921A 电子保险丝以及数据表电路配置。 设置为2.5A 的 TPS259241电流限制会随温度的变化而发生很大变化。 而 TPS25921A 不存在这种行为
您能否解释原因或提出改进建议?
此致、
Renan