This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:DITH 引脚设置

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873135/lm34936-dith-pin-setting

器件型号:LM34936

您好!

我们使用 LM34936生成5V/9V/12V/15V/20V 的 PD 源、默认情况下、DITH 引脚通过22nF 电容连接到 GND。  通过这种数字连接、我们可以听到@ 5V 和9V 的输出、但听不到@ 15V/20V 的输出。  在将 Dith 直接接地后、噪声似乎得到了解决。  这两种设置的5V 输出波形显示如下。  您是否看到像这样将 Dith 连接到 GND 存在任何潜在风险、您对我们听到的噪声的解释是什么?

DITH 直接连接到 GND

DITH 通过22nF 连接到 GND

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您发帖。  我是否可以麻烦您在同一示波器图上监控 DITH 引脚电压以及 Vout 纹波?  如果它们同步、这意味着您的抖动调制频率太接近您的环路带宽。  然后、您将需要增大 Dith 电容器的值。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了您的第二个问题。  是的、您可以将 Dith 接地。  您不必启用频率抖动或扩频功能。 您只需要它即可帮助您通过 EMI 测试。  

    谢谢、

    Youhao