This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:器件建议。

Guru**** 2528570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900402/lm25180-q1-device-suggestion

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

大家好、

我的客户正在搜索符合 EN50155规范的器件。 (隔离)且输入电压= 13V-36V

您能否帮助推荐满足以下要求的器件?

1.输出电压= 24V/4A

2.输出电压= 12V/3A

Vout = 5V/0.5A

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接电源树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    LM25180可支持5V/0.4A 输出、对于高达4A 的负载、您可以查看 TI 反激式控制器  

    B R

    Andy