请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2065D 您好!
我正在尝试确定 TPS2065D 的 DPPM。 我 在这里找到了在线 FIT 和 MTBF 估算器、 在这里找到了 DPPM 样本大小计算器。
对于 TPS2065D 示例、我是否更正了从 FIT/MTBF 估算器(如下所示)提取的样本大小(57、428)和故障次数(0)、并将其放入 DPPM 估算器中? 结果返回为:"您的预测 DPPM 为15.96或更低、可信度为60%"(如下所示)。
作为六西格玛分析的一部分、我将针对 TI 器件列表进行此练习。 这是我获取 TI DPPM 数据的最佳方式吗?
谢谢!