This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:评估电路无电压读数。

Guru**** 2540670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899844/bq25710evm-017-no-voltage-reading-from-eval-circuit

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQ25710

你(们)好

我正在设置评估。 以了解 BQ25710中不同寄存器的功能。 终端应用将是具有4节电池的便携式设备。 设置评估板后、一切看起来都正常、我可以读取和写入不同的寄存器、设置充电电流等、但在读取寄存器0x26的"系统和电池电压回读"时、我只得到0000。 无论是仅尝试连接电池、在这种情况下、我都可以测量 Vbat 和 VSYS 连接器上的电池电压、还是仅连接电源、在这种情况下、VSYS 连接器上只有电压、或者两者都有电压。 我在这里缺少什么吗? 是否有必须设置的寄存器才能读取电压、或者我的评估板是否存在问题?

此致

Gunnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gunnar、

    在低功耗模式下禁用 ADC。 在启用 ADC 之前、应先禁用低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我已经尝试设置位15、reg。 12h 至0、这应该禁用低功耗模式、但仍然没有电压读数。 是否还有其他要设置的位?

    此致 Gunnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    我明白了。 您还必须在 reg.35h 中设置 ADC 选项

    此致

    Gunnar