请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710EVM-017 主题中讨论的其他器件:BQ25710
你(们)好
我正在设置评估。 以了解 BQ25710中不同寄存器的功能。 终端应用将是具有4节电池的便携式设备。 设置评估板后、一切看起来都正常、我可以读取和写入不同的寄存器、设置充电电流等、但在读取寄存器0x26的"系统和电池电压回读"时、我只得到0000。 无论是仅尝试连接电池、在这种情况下、我都可以测量 Vbat 和 VSYS 连接器上的电池电压、还是仅连接电源、在这种情况下、VSYS 连接器上只有电压、或者两者都有电压。 我在这里缺少什么吗? 是否有必须设置的寄存器才能读取电压、或者我的评估板是否存在问题?
此致
Gunnar