请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410R070 主题中讨论的其他器件:LMG3411EVM-029
尊敬的团队:
我们正在为服务器 PSU 开发3kW CCM 图腾柱 PFC 解决方案、并计划使用并联 LMG341x 作为功率级。 如数据表中所述、硬开关应用应使用小型去耦电感器。 我们的问题如下:
(1)并联 LMG341X:
- 去耦电感器使布局设计变得困难。 那么、去耦电感器是如何工作的、是否可以在没有去耦电感器的情况下并联 LMG341x?
- 如果可能、我们还应该注意其他布局注意事项吗?
(2)自举二极管选择:
- 我们还将测试自举电源以降低成本。 在对 LMG3411EVM-029进行初步测试期间、自举电阻器在100kHz 下工作正常、但随着 FSW 上升到~150kHz、会烧毁。 我们使用5.1 Ω 自举电阻器+ 47uF 自举 电容器和 Toshiba CRF03用于自举二极管。 我们假设这是由于 CRF03的反向恢复电流过大而导致的。 对此问题有任何意见吗? 这是否可以通过 UFM15PL 解决?
谢谢、此致、
赵志