This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:用于3kW PFC 的并联 LMG341X

Guru**** 2381320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411EVM-029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890835/lmg3410r070-paralleling-lmg341x-for-3kw-pfc

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG3411EVM-029

尊敬的团队:

我们正在为服务器 PSU 开发3kW CCM 图腾柱 PFC 解决方案、并计划使用并联 LMG341x 作为功率级。 如数据表中所述、硬开关应用应使用小型去耦电感器。 我们的问题如下:

(1)并联 LMG341X:

  • 去耦电感器使布局设计变得困难。 那么、去耦电感器是如何工作的、是否可以在没有去耦电感器的情况下并联 LMG341x?
  • 如果可能、我们还应该注意其他布局注意事项吗?

(2)自举二极管选择:

  • 我们还将测试自举电源以降低成本。 在对 LMG3411EVM-029进行初步测试期间、自举电阻器在100kHz 下工作正常、但随着 FSW 上升到~150kHz、会烧毁。 我们使用5.1 Ω 自举电阻器+ 47uF 自举 电容器和 Toshiba CRF03用于自举二极管。 我们假设这是由于 CRF03的反向恢复电流过大而导致的。 对此问题有任何意见吗? 这是否可以通过 UFM15PL 解决?

谢谢、此致、

赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的提问。 关于问题的复杂性、我们将通过电子邮件与您联系。 请关闭此论坛帖子。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    非常感谢!

    此致、

    查尔斯