This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:LMZ34002输出并联

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890723/lmz34002-lmz34002-output-parallel

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

大家好、

客户是否可以或有任何问题对 LMZ34002进行并行处理以获得4A 输出?   是否需要相移?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我不建议在并行应用中使用 LMZ34002、因为它没有 ISHARE 引脚。 您可以尝试强制它通过通用外部 CLK 并将输出端和 VADJ 连接在一起、但这样做可能不会导致电流分配相等、并可能导致其中一个并联器件跳闸电流限制。

    对于4A 及以上的反相输出应用、我建议使用针对 IBB 配置的 LMZM33606器件。 我在 这里写了一个应用手册、以 供参考。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jimmy