请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ34002 主题中讨论的其他器件: LMZM33606
大家好、
客户是否可以或有任何问题对 LMZ34002进行并行处理以获得4A 输出? 是否需要相移?
此致、
基因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gene、
我不建议在并行应用中使用 LMZ34002、因为它没有 ISHARE 引脚。 您可以尝试强制它通过通用外部 CLK 并将输出端和 VADJ 连接在一起、但这样做可能不会导致电流分配相等、并可能导致其中一个并联器件跳闸电流限制。
对于4A 及以上的反相输出应用、我建议使用针对 IBB 配置的 LMZM33606器件。 我在 这里写了一个应用手册、以 供参考。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Jimmy