This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:EOS 故障的原因

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886449/tps62140a-the-reason-for-eos-failure

器件型号:TPS62140A

TPS62140A 因故障而严重出现 EOS、请让我确认以下 TPS62140A 规格;

①About TPS62140A 和同一系列、这些器件在 EN:高电平→低电平条件下发生 EOS 的可能性。

・请告诉我"重"负载的阈值。

・轻负载肯定不会发生 EOS?

・是否有任何针对附加电路的 EOS 测量?

②If 对于以下电路、有任何校正点或确认点、请告知我。

原理图和波形、布局如下所示;

(我认为原理图没有错误)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    对延迟答复表示歉意。

    当 EN 电压从高电平变为低电平时、负载(重负载或轻负载)似乎不应有任何应导致 EOS 的限制。

    几个问题:

    1. TP1连接到 EN。 TP2是输出电压。 对于这些测试点的"故障"屏幕截图、EN TP1被拉低至0V。 因此、预计输出电压(TP2)为0V。 您能否按照测试的执行顺序提供清晰的步骤? 这将帮助我们澄清正常和失败操作的含义。

    2.您是否仍然能够为您的电路加电并使电路板上的正常运行正常工作?

    从原理图中可以看到、您使用 BJT 拉低 EN 引脚。 在此测试期间、您能否确认 BJT 是否未损坏?

    4.您能否共享整个设计布局的高分辨率 pdf 或图像? 我目前只能看到某些黑色和白色的组件。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammod-San

    感谢您的回复、

    我回答您的问题:

    ①Failure IC 测试条件是 TP1被拉通、但使能未变为高电平并且输出为0V。

    ②No μ A、故障 IC 已为0V。

    ③BJT 未损坏、因为已更改故障和正常 IC 以连接这些电路板。

    结果遵循 IC 的规格。

    ④Sorry、客户只有这些布局。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    将 TP1拉至高电平或低电平不应损坏 IC、除非存在其他损坏 IC 的机制。 请确保 EN 引脚上的电压摆幅大于-0.3V 并且低于数据表第5页的绝对最大额定值表7.1中的 VIN+0.3V。  

    当 TP1上拉为高电平和低电平时、您可以共享 EN 引脚电压的波形吗? 请告诉我们您进行这些测试的顺序。 发生故障时、电压是否超出上述限制?  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammod-San

    感谢您的回复、

    我连接了 Vin 和 EN 启动。 (5V/div)

    EN 的启动时间与 PVIN / AVIN 相同、但不超过绝对最大额定值。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    从屏幕截图中、当 EN 被拉至高电平时、Vout 看起来像预期的那样正确调节至5V。 这看起来是器件的预期运行。 如果在器件停止正常工作(在正常运行和故障之间转换)时有任何波形、我们可能能够进一步研究。

    此致、

    模块