TPS62140A 因故障而严重出现 EOS、请让我确认以下 TPS62140A 规格;
①About TPS62140A 和同一系列、这些器件在 EN:高电平→低电平条件下发生 EOS 的可能性。
・请告诉我"重"负载的阈值。
・轻负载肯定不会发生 EOS?
・是否有任何针对附加电路的 EOS 测量?
②If 对于以下电路、有任何校正点或确认点、请告知我。
原理图和波形、布局如下所示;
(我认为原理图没有错误)
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS62140A 因故障而严重出现 EOS、请让我确认以下 TPS62140A 规格;
①About TPS62140A 和同一系列、这些器件在 EN:高电平→低电平条件下发生 EOS 的可能性。
・请告诉我"重"负载的阈值。
・轻负载肯定不会发生 EOS?
・是否有任何针对附加电路的 EOS 测量?
②If 对于以下电路、有任何校正点或确认点、请告知我。
原理图和波形、布局如下所示;
(我认为原理图没有错误)
此致、
Satoshi
Satosi-San、
对延迟答复表示歉意。
当 EN 电压从高电平变为低电平时、负载(重负载或轻负载)似乎不应有任何应导致 EOS 的限制。
几个问题:
1. TP1连接到 EN。 TP2是输出电压。 对于这些测试点的"故障"屏幕截图、EN TP1被拉低至0V。 因此、预计输出电压(TP2)为0V。 您能否按照测试的执行顺序提供清晰的步骤? 这将帮助我们澄清正常和失败操作的含义。
2.您是否仍然能够为您的电路加电并使电路板上的正常运行正常工作?
从原理图中可以看到、您使用 BJT 拉低 EN 引脚。 在此测试期间、您能否确认 BJT 是否未损坏?
4.您能否共享整个设计布局的高分辨率 pdf 或图像? 我目前只能看到某些黑色和白色的组件。
此致、
模块
Satosi-San、
将 TP1拉至高电平或低电平不应损坏 IC、除非存在其他损坏 IC 的机制。 请确保 EN 引脚上的电压摆幅大于-0.3V 并且低于数据表第5页的绝对最大额定值表7.1中的 VIN+0.3V。
当 TP1上拉为高电平和低电平时、您可以共享 EN 引脚电压的波形吗? 请告诉我们您进行这些测试的顺序。 发生故障时、电压是否超出上述限制?
此致、
模块