主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1
您好!
我们最近决定使用21700节电池增加其中一款产品的电池组尺寸。 新设计容量应为19600mAh。 我无法让 Gauge Studio 接受超过15400 mAh 的容量。 我注意到、将数据表修改为 B 时、其中一项更改是将容量降低至14500mAh。 但是、32Ah 仍然广泛地出现在数据表中、实际上也出现在 TI 网站的产品页面上。 因此、我不清楚这是 Gauge Studio 中的错误、还是我达到了一个记录错误的器件限制。
如果有任何建议,将不胜感激。
出于好奇、如果我将设计容量设置为15400、那么这将如何影响监测的行为? 它甚至会通过学习周期吗?
谢谢、Ross