This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:无法将设计容量设置为15400mAh 以上

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900041/bq27520-g4-unable-to-set-a-design-capacity-above-15400-mah

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

您好!

我们最近决定使用21700节电池增加其中一款产品的电池组尺寸。 新设计容量应为19600mAh。 我无法让 Gauge Studio 接受超过15400 mAh 的容量。 我注意到、将数据表修改为 B 时、其中一项更改是将容量降低至14500mAh。 但是、32Ah 仍然广泛地出现在数据表中、实际上也出现在 TI 网站的产品页面上。 因此、我不清楚这是 Gauge Studio 中的错误、还是我达到了一个记录错误的器件限制。

如果有任何建议,将不胜感激。

出于好奇、如果我将设计容量设置为15400、那么这将如何影响监测的行为? 它甚至会通过学习周期吗?

谢谢、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    我不建议超过15400mAh、这将导致能量计算可能出现过流。

    我想说您可以尝试校准感应电阻器、从而使报告的电流为2A = 1A。 这将应用1/2刻度。 您将需要将锥形电流 Qmax、设计容量、任何 mAh 测量值缩放到1/2。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康锦实的建议。 您知道这件事之前是否由其他人完成?

    我假设当您在上面列出这些参数时、您只需要缩放所有电流(mA)设置和结果?

    功率(mW/CW)设置和结果如何? 我在"电流负载"模式下运行监测计、并且不使用任何与"功率"相关的结果。 我可以安全地忽略这些内容吗?

    谢谢、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我找到了应用报告(SLUA760)《bq34z100-G1高电池节数和高容量应用》、它在大型电池组的扩展问题上提供了相当好的性能。

    我还找到了应用报告(SLUA792)《使用调节的低电流应用的增强型分辨率监测》、该报告解决了同样的问题、但原因相反(即小封装)。

    我现在正在运行一个学习周期、因此手指交叉!

    /罗斯