This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:压降和评估板原理图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871945/lm25116-voltage-dropoff-and-evaluation-board-schematic

器件型号:LM25116

您好!  

我们根据 WEBENCH 生成的原理图创建了一个36-24V 降压转换器、在未连接负载的情况下、电路板输出稳定的24伏电压、但在连接5欧姆电阻负载时、电压显著下降到6伏。 我们测试了 TI 36-5V 评估板、无论是否连接负载、均无压降。 您能否为我们提供任何输入、以说明为什么我们的36-24V 设计在连接到负载时电压会显著下降? 我们的设计和评估板之间导致压降的区别是什么? 此外、是否可以获取36-5V 评估板的 Altium 文件、以便我们可以与设计进行比较?  

下面是我们的电路板和原理图的图像。 红色是顶层、蓝色是底层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinidhi、

    PCB 布局太糟糕、无法输出高功率、Cin、M1、M2和 Rsense 的环路面积应设计得尽可能小、大电流迹线应较厚且较短。 我强烈建议您通过引用 LM25116 EVM 来重新设计布局。

    请在 TI 网站上下载电路计算器:

    http://www.ti.com/tool/lm5116-5116wg-25116design-calc  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinidhi、

    您可以在 Webench 中仿真您的设计、然后将 PCB 布局从 Webench 导出到您的 CAD 软件中。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在正根据您的建议重新设计电路板、但对我们提供的 Webench 设计有另一个问题。 用于此目的的电路板需要4层、还是可以与2层配合使用以节省生产成本?  

    我们使用参数[输入:36V、输出24v@8A]在 Webench 上模拟了25116芯片、并注意到原理图和物料清单存在一些不一致。 该电路板包含 D2和 D3以及 Rramp 的封装、但物料清单和原理图中不包含这些组件。 我们如何处理 PCB 和物料清单中的这些不一致之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinidhi、

    我认为、36V 至24V/8A 转换需要4层 PCB、否则您将面临 MOSFET 的热问题。

    电路板设计为一般设计、以涵盖更多可能的应用、请继续使用 Webench 电路板设计并保留 D2/D3和斜坡位置。

    B R

    Andy