This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:将此器件用于多路输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900106/ucc256404-using-this-part-for-multiple-outputs

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256301

大家好、

我代表客户发布此查询。
客户希望在   下图中的新设计中使用 UCC256404 (将 UCC256301更改为 UCC256404、因为他们的电源要求增加):


以下是客户提出的问题:
客户 计划拥有4倍的输出。 一个40V 输出、电压反馈将感应到该输出。 400V 输出和两个内部管理输出。 在某些情况下、400V 输出将需要+700W、而40V 输出基本上为空载。

他们对 LLC 控制器具有多个输出的交叉调节性能很好奇。 具体而言、关注控制环路在各种输出上的负载变化时的响应方式。
此外 、还想了解控制环路在 为多个变压器输出供电时如何处理瞬态和稳态操作。 如果控制环路根据空载输出调节电压、则其他输出在全功率时会发生什么情况?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40V 输出负载范围是多少?

    通常、反馈应 来自最高额定负载输出、尤其是在考虑瞬态时。

    具有反馈环路连接的输出将在稳态或瞬态条件下由环路进行调节和补偿、其他输出将进行交叉调节。 如果泄漏电感较高、则交叉稳压输出可能没有良好的稳压和瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40V 电源负载范围为0-10A。

    此外、还可能会将负载的电荷倾入40V 电源轨、从而提高电压。 40V 电压轨为可执行再生制动的电机供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个输出需要 最精确 的调节和最小下冲/过冲?

    在您决定此项后、您应该将反馈环路放置到该输出中。

    如果40V 和400V 共享同一输出接地、您还可以使用加权反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果40V 和400V 输出都需要非常好的稳压、则可以在40V 上进行后置稳压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMPLIS 模型是否会为我提供准确的结果、以了解当我在输出端遇到瞬变时控制环路将执行的操作? 我知道各种输出的泄漏会对交叉稳压性能产生很大影响。 我更担心的是、当40V 输出为空载(或有电荷倾入其中)时、IC 进入跳跃模式、而400V 电源轨输出最大功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将取决于您对漏电感的建模方式、这可能不会反映变压器的实际情况。

    您可以列出每个输出调节要求、瞬态要求、负载范围、然后决定为反馈环路使用最需要的输出。 如果您有两个具有相似要求的输出、则需要考虑加权反馈或后置调节等其他技术。