主题中讨论的其他器件: UCC256301
大家好、
我代表客户发布此查询。
客户希望在 下图中的新设计中使用 UCC256404 (将 UCC256301更改为 UCC256404、因为他们的电源要求增加):
以下是客户提出的问题:
客户 计划拥有4倍的输出。 一个40V 输出、电压反馈将感应到该输出。 400V 输出和两个内部管理输出。 在某些情况下、400V 输出将需要+700W、而40V 输出基本上为空载。
他们对 LLC 控制器具有多个输出的交叉调节性能很好奇。 具体而言、关注控制环路在各种输出上的负载变化时的响应方式。
此外 、还想了解控制环路在 为多个变压器输出供电时如何处理瞬态和稳态操作。 如果控制环路根据空载输出调节电压、则其他输出在全功率时会发生什么情况?
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan