您好!
在过去几个月和几年中、我和我的同事一直在许多地方使用 LM5069、没有遇到太多麻烦。 我们已经非常乐意根据自己的需求选择具有固态 SOA 的合适 FET、并适当设置跳闸时间和功率限制电阻器。
话虽如此、我们最近开始将 LM5069电子保险丝电路置于 BLDC 电机驱动器前面、以便我们可以限制驱动器消耗的电流。 当我测试具有恒定电子负载的电子保险丝电路时、电路在适当设置的限值(4A)处跳闸。 然而、当将 BLDC 电机驱动器作为负载放置时、电子保险丝跳闸电流为0.4A。 我已检查以验证 UVLO 和 OVLO 值是否未下降(导致电子保险丝断开)。 电机驱动器在某种程度上以20kHz 的恒定频率将一个非常小但明显的纹波电压引入电子保险丝的输出端。 该频率并不少见、因为电机驱动器以该频率进行开关。
我开始想知道该开关频率是否在某种程度上深入并影响 LM5069、因此我尝试了以下操作:
- 在 LM5069的"OUT"引脚路径上添加了一个 RC 低通滤波器
- 在电子保险丝 FET 的栅极和源极引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器。
- 在 LM5069的"栅极"和"输出"引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器
- 在 LM5069的"VIN"和"ENSE"引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器
- 在"SE"引脚与 GND 之间添加了一个1000pF 的小型电容器。
这些建议中没有一个解决了这一问题。 我能够解决这个问题的唯一方法是在电流感测电阻上短路。 如果电流感测电阻短路、则电机驱动器行为正常。 显然、这不是适当的解决方案。
这对我的团队和我来说已开始成为一个相当关键的问题、因此我们正在寻求尽可能多的帮助。 如果您有任何建议、请告诉我。
-Shane