This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:具有导致电子保险丝跳闸的感应纹波电压的负载

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872306/lm5069-load-with-induced-ripple-voltage-causing-efuse-to-trip

器件型号:LM5069

您好!

在过去几个月和几年中、我和我的同事一直在许多地方使用 LM5069、没有遇到太多麻烦。  我们已经非常乐意根据自己的需求选择具有固态 SOA 的合适 FET、并适当设置跳闸时间和功率限制电阻器。

话虽如此、我们最近开始将 LM5069电子保险丝电路置于 BLDC 电机驱动器前面、以便我们可以限制驱动器消耗的电流。  当我测试具有恒定电子负载的电子保险丝电路时、电路在适当设置的限值(4A)处跳闸。  然而、当将 BLDC 电机驱动器作为负载放置时、电子保险丝跳闸电流为0.4A。  我已检查以验证 UVLO 和 OVLO 值是否未下降(导致电子保险丝断开)。   电机驱动器在某种程度上以20kHz 的恒定频率将一个非常小但明显的纹波电压引入电子保险丝的输出端。  该频率并不少见、因为电机驱动器以该频率进行开关。

我开始想知道该开关频率是否在某种程度上深入并影响 LM5069、因此我尝试了以下操作:

  • 在 LM5069的"OUT"引脚路径上添加了一个 RC 低通滤波器
  • 在电子保险丝 FET 的栅极和源极引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器。
  • 在 LM5069的"栅极"和"输出"引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器
  • 在 LM5069的"VIN"和"ENSE"引脚上添加了一个1000pF 的小型电容器
  • 在"SE"引脚与 GND 之间添加了一个1000pF 的小型电容器。

这些建议中没有一个解决了这一问题。  我能够解决这个问题的唯一方法是在电流感测电阻上短路。  如果电流感测电阻短路、则电机驱动器行为正常。 显然、这不是适当的解决方案。

这对我的团队和我来说已开始成为一个相当关键的问题、因此我们正在寻求尽可能多的帮助。  如果您有任何建议、请告诉我。

-Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    欢迎使用 E2E!

    负载可能会消耗脉冲电流、导致 LM5069跳闸。 您能否分享...

    • 由直流电源供电时的负载电流曲线。
    • 由 LM5069供电时的测试波形。 包括输出电压、栅极、输入电流、计时器电压

    考虑在感应电阻器上添加 RC、以便根据 http://www.ti.com/lit/an/slva703/slva703.pdf 中的图11最大限度地减小差分信号 、然后尝试

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您分享该 TI 白皮书。 其中包含一些非常有用的信息。

    我接着根据文档建议在电流感应电阻器上实施了一个低阻抗 RC 低通滤波器。  我看到的噪声在10kHz 和20kHz 附近相当强、因此我使用16.2Ω Ω 电阻器和10uF 电容器将滤波器的截止频率设置为1kHz。  此修补程序似乎可以解决此问题!  再次感谢您的回答、这对您非常有帮助!

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    RC 滤波器会减慢短路响应。 因此、请注意较大的 RC 时间常数。

    您使用的是16.2*10U=162us,这是非常高的。 时间常量值高达1~5us 应该可以。

    请在电路板上执行短路测试并进行检查。

     

    BR、Rakesh