请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我对下图中所示的串联谐振转换器拓扑有一点困惑
我们为什么可以忽略变压器磁化电感(图中甚至未显示)? 如果我们不忽略变压器磁化电感、这将是 LLC 谐振转换器、对吧?
我正在进行一个项目、其中变压器磁化电感为40uH、谐振电感为0.3uH。 由于磁化电感比串联谐振电感大得多、我可以忽略它吗?
当我在 Lm = 40uH 且 lr = 0.3uH 的条件下仿真该转换器时、我得到了以下结果:
该结果与 LLC 转换器波形非常相似。