This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LLC 谐振转换器与串联谐振转换器

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890992/llc-resonant-converter-vs-series-resonant-converter

您好!

我对下图中所示的串联谐振转换器拓扑有一点困惑

我们为什么可以忽略变压器磁化电感(图中甚至未显示)? 如果我们不忽略变压器磁化电感、这将是 LLC 谐振转换器、对吧?

我正在进行一个项目、其中变压器磁化电感为40uH、谐振电感为0.3uH。 由于磁化电感比串联谐振电感大得多、我可以忽略它吗?

当我在 Lm = 40uH 且 lr = 0.3uH 的条件下仿真该转换器时、我得到了以下结果:

该结果与 LLC 转换器波形非常相似。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

    感谢您关注 TI LLC 控制器。

    我不擅长 LLC 或串联谐振、但本应用手册可能会解释 LLC 相对于"严格"串联谐振转换器的优势。

    请见案文第一部分导言和早期的 A 和 B 小节。
    您的仿真可能在一个特定的线路和负载点运行良好、但可能无法在宽范围的条件下工作(LLC 具有优势)。

    在此位置还有其他几个应用手册和文档可供阅读:

    此致、
    Ulrich