This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:数据表中列出的项目

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24105EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898689/bq24105-q1-items-listed-in-the-data-sheet

器件型号:BQ24105-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24105BQ24105EVM

您好、TI 团队。

我的客户对数据表中提到的项目有一些疑问。

你会给我一个答案吗?

 

1、在数据表中,VI (BAT)和 VIBAT 被写入,但这些词语的含义是否不同?

2、 VOREG 电压是对电池充电电压的识别。

  正确吗?

3、 如何确定 VOREG 的电压?

  例如,如果使用的电池的满充电电压为3.9V/3Cell,则也要将 VOREG 电压设置为3.9V?

4、 再充电电压和数据表中列出了 VOREG-VRCH 电压。

  因此、我的理解是、当电池充满电时、再充电阈值被设置为 VOREG-VRCH <battery voltage (VI (BAT)).

  正确吗?

5、 可以通过公式(10)和(11)来计算 CMAX_DIS 和 CMAX_WAKE 电容器的电容。

  这些电容器应安装在原理图上的什么位置?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    VIBAT 是指"bq24105"的反馈调节 REF、且为2.1V。电压 VI (BAT)是指 BAT 引脚上的电压。

    2. VOREG 是电池的充电调节电压。

    VOREG 是指电池的总电压。

    4.设置 VRCH 时、当电池电压降至低于 VOREG-VRCH 时、充电将在电池不存在测试后重新启动。

    5.这些电容器不是原理图上应该有的。 这些公式是指您可以拥有的最大输出电容、并且仍然通过电池检测测试。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的快速响应。

    约5.

    电容器在何处使用?

    这是否意味着它不在 BQ24105EVM 中使用?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    这些电容器存在于 EVM 中、但不直接存在。 它们代表您可以拥有的总输出电容的阈值、并且仍然通过电池检测。 如果您使总输出电容高于公式中的值、则电池检测测试将失败。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的快速响应。

    我不理解"但不直接理解"。

    EVM 的容量是多少?

    我认为、该电容的价值是客户在设计时必须意识到的。

    (因为电池检测测试没有失败)

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    此 EVM 在感测电阻前后具有10uF 的电容、从而产生20uF 的输出电容。 如果您添加的输出电容超过数据表中的计算值、则器件将无法检测电池。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的快速响应。

    我确认了 EVM 原理图。

    10μF 是指 C4和 C9的电容吗?

    我想他们是 Cout。

    换言之,Cout 是否必须低于 CMAX 和 CMAX_WAKE?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    C4和 C9表示 Cout。 COUT 需要低于 CMAX_DIS 和 CMAX_WAKE 电压才能通过电池检测。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。