主题中讨论的其他器件:BQ24105、 BQ24105EVM
您好、TI 团队。
我的客户对数据表中提到的项目有一些疑问。
你会给我一个答案吗?
1、在数据表中,VI (BAT)和 VIBAT 被写入,但这些词语的含义是否不同?
2、 VOREG 电压是对电池充电电压的识别。
正确吗?
3、 如何确定 VOREG 的电压?
例如,如果使用的电池的满充电电压为3.9V/3Cell,则也要将 VOREG 电压设置为3.9V?
4、 再充电电压和数据表中列出了 VOREG-VRCH 电压。
因此、我的理解是、当电池充满电时、再充电阈值被设置为 VOREG-VRCH <battery voltage (VI (BAT)).
正确吗?
5、 可以通过公式(10)和(11)来计算 CMAX_DIS 和 CMAX_WAKE 电容器的电容。
这些电容器应安装在原理图上的什么位置?
此致、
高志林