主题中讨论的其他器件: TPS2596、 TPS2595
您好!
在支持论坛"ISET 引脚电阻设置范围"上提出的上一个问题之后
如果 RRSet 使用高于200k 的电阻器、会产生什么影响?
我在工作台上用247k 进行了测试、并且在许多器件上都正常工作、因此我没有看到任何负面影响、但我想了解是否存在任何限制。
请注意,您是否可以推荐静态电流较低的备选器件。 当 EN = 0时、TPS2421-1具有典型值为3.9mA 的偏置电流。 我们仅关注器件的电流限制和锁存特性。
此致
Ian